请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB954-Q1 尊敬的先生:
我想为 VDDIO 使用3.3V、但 VDDIO (3.3V)似乎应该在 VDD18之后加电、但在我的设计中、VDD18是 LDO 输出、LDO 的输入是 VDDIO (3.3V)。
因此、上电排序最初为3.3V (VDDIO)、之后为1.8V。
此加电序列是否满足以下要求?
此致!

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生:
我想为 VDDIO 使用3.3V、但 VDDIO (3.3V)似乎应该在 VDD18之后加电、但在我的设计中、VDD18是 LDO 输出、LDO 的输入是 VDDIO (3.3V)。
因此、上电排序最初为3.3V (VDDIO)、之后为1.8V。
此加电序列是否满足以下要求?
此致!