This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB925Q-Q1:EMI 问题

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/682701/ds90ub925q-q1-emi-issue

器件型号:DS90UB925Q-Q1

尊敬的团队:

我的客户在 DS90UB925上遇到 EMI 问题。  这会影响其 GPS 功能。

到目前为止、他们想知道他们是否可以在 DOUT+/-上添加39pF 电容、如下图所示、以解决这个问题。

请帮助确认。 谢谢。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    他们尝试达到什么标准-这是辐射测试还是抗扰度测试? 他们的 PCLK 频率是多少? 您是否有测量数据来显示这种情况在哪个频率带发生?
    以下是一些通用的 EMI/EMC 指南、这些指南可为您的客户提供有用的资源:
    www.ti.com/.../snaa204.pdf
    www.ti.com/.../snaa205.pdf
    www.ti.com/.../slyt719.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Palaniappan、

    这用于抗扰性测试。 到目前为止、FPDlink 会干扰其 GPS 信号、GPS 的频率约为1.5GHz。
    我正在尝试从客户那里获取 PCLK 频率信息。
    您能告诉我如何计算 FPDlink 信号的频率吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、
    当然、滤波电容器39pf 有助于降低 EMI。 为了解决此 EMI 问题、TI 建议优化差分。 信号布局和接地、以减轻 EM 推理。 作为此滤波电容器的一个缺点、高速 SI 会受到影响。 如果您无法优化布局、您能否在此应用中尝试使用更小的电容器(例如10pF)来平衡 SI 影响?

    此致、
    Steven