This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB914A-Q1:DS90UB914A-Q1 &Linux 系统中的 DS90UB913A-Q1驱动程序代码

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB914A-Q1, DS90UB913A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/678721/ds90ub914a-q1-ds90ub914a-q1-ds90ub913a-q1-driver-code-in-linux-system

器件型号:DS90UB914A-Q1
主题中讨论的其他器件: DS90UB913A-Q1

你(们)好

TI 是否在 Linux 系统中具有 DS90UB914A-Q1和 DS90UB913A-Q1驱动程序代码?

谢谢、

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jerry、
    FPD-Link 是一款分立式串行器/解串器、因此无需驱动器。 DS90UB913A/DS90UB914A 可以自动工作、您可以参阅数据表以了解详细信息
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Palaniappan、

    非常感谢。
    对于布局、我们希望使用 POC 并使用同轴线进行传输。 。 系统需要使用 LED、最大功率为10W (12V/0.9A)、LED 为 PWM 调光、占空比为20%、频率为30-60Hz。 POC 能否传输10W 功率? 它是否会影响 FPDLINK 的视频信号传输?

    Jerry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、
    不建议通过高速电缆提供0.9A 电源。 现在您找不到额定电流为1.8A (50%降额设计)的100uH 电感器。 通常、通过电缆提供<=0.3A 的电流。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    如果我们在滤波器电路下面添加、我们是否可以传输0.9A?            

    在本例中,L1、L2、L3的参数是什么?

    谢谢你

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jerry、
    不是! 电流限制来自电感器 L2、其额定电流规格为~0.5A。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    行业内的最大额定电流规格。 电感器的电流为~0.5A。

    此致、
    Steven