This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UR910-Q1:无法接收任何信号

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UR910QEVM, DS90UR910-Q1, DS90UR905Q-Q1, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/677986/ds90ur910-q1-can-not-receive-any-signal

器件型号:DS90UR910-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90UR910QEVMDS90UR905Q-Q1ALP

您好!

我将 DS90UR905Q-Q1用作串行器、将 DS90UR910-Q1用作解串器。 串行器板由 TI 网站上的光绘文件制成、解串器板为 DS90UR910QEVM。

连接串行器和解串器后、DS90UR910-Q1上的导通和锁定始终为低电平、并且输出端没有任何信号。 现在、我不配置任何寄存器、因为 DS90UR910QEVM 指南中指出它是可选的。

我必须在 DS90UR905Q-Q1和 DS90UR910-Q1中配置寄存器。 对吗? 还是这是可选的?

如果必须配置该寄存器、 则必须配置哪些寄存器?

谢谢。

Kevin Xion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    两个电路板上的电源是否正确? 您使用什么电缆来连接电路板?
    您可以按照 EVM 用户指南中的快速入门指南说明进行操作。 如果电源正常且开关和硬件连接正确、则 LED 应亮起以指示锁定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    电源正常、连接是 LVDS 电缆。 我的问题是:是否必须在串行器和解串器中写入寄存器才能进行测试?
    谢谢。
    Kevin Xion
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无需特殊的寄存器写入即可使锁定变为高电平。 如果您使用正确的 ALP 器件配置文件、则应正确加载默认寄存器值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin、
    您的案例中的视频格式是什么? 什么是电缆? 如果 LOCK 保持低电平、则在 UR910中似乎没有正确输入信号。

    此致、
    Steven