This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CAN 转换器终端电阻器计算参考

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/685088/can-transiver-termibation-resistor-calculation-reference

您好、TI、

我找不到一个页面、我可以询问 CAN 社区相关问题。请在下面为相关人员提供帮助或帮助。

我有一个 CAN 瞬变器如何以简单的方式计算端接电阻器?

因为在哪里提供120e start 和 end .Plese 帮助我回答这些问题。 此外、请向我发送一些参考、以便我可以方便地计算电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dinesh 您好!

    CAN 网络中的端接电阻器具有多种不同用途。 一种方法是在总线需要在显性状态(由收发器 IC 驱动)和隐性状态(高阻抗)之间转换时将 CANH 和 CANL 信号拉在一起。 另一种方法是在线路末端提供与所用传输线路的特性阻抗相匹配的电阻。 这有助于防止通常由信号入射到线路末端而导致的反射(如果保持未端接、则为高阻抗)。 CAN 通常使用的电缆是具有120欧姆差分特性阻抗的双绞线、因此该值常用于端接。

    请注意、大多数 CAN 收发器根据60欧姆的负载指定其驱动器输出电压和时序特性。 这是因为总线通常在每端通过一个120欧姆的电阻器端接、这意味着有效总线电阻减半。

    在某些情况下、端接电阻可能略有变化。 例如、对于非线性总线拓扑、在这种拓扑中没有一对明确的端点可终止、有些人可能会选择使用两个以上的电阻、但会增加其值。 在这种情况下、务必确保总有效电阻仍接近60欧姆、以便与指定收发器在 CAN 标准指南中执行的条件匹配。

    我希望这对您有所帮助、如果您有任何疑问、敬请告知。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您的回复。

    是否有任何其他可用的计算方法,比如我能够计算布线的阻抗。 如果我的布线阻抗接近137欧姆、这意味着我可以使用120ohn 作为端接电阻器。

    端接电阻器取决于布线阻抗。还是需要考虑任何其他参数。

    请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dinesh、

    当涉及匹配阻抗时、应考虑布线阻抗以及电缆阻抗。 (对于大多数应用、信号在这些 PCB 布线上传播相对较短的距离、但在电缆上传播的距离较长。) 这是电缆供应商通常提供的值。

    除了阻抗匹配、另一个问题是电阻的负载效应。 随着总线电阻变小、CAN 驱动器可能会过载、其输出电压振幅将减小。 随着总线电阻变大、显性状态和隐性状态之间的转换会减慢、通信速率受到限制。

    由于电阻会影响多种不同的因素、因此通常最好尽可能接近使用120欧姆传输线和120欧姆双端接的"标准"操作指南。 这样、阻抗匹配良好、负载条件对应于 CAN 收发器的特征应用条件。 然后、如果需要一些轻微的偏差、则可以单独评估它们。 例如、如果 PCB 限制规定布线阻抗必须为137欧姆、则您可以决定在转换时间上进行权衡是否更合理、以匹配此更高的阻抗(在这种情况下、您应确保电缆阻抗相似、 否则、仅匹配 PCB 没有太多好处)、或者在阻抗匹配方面进行权衡是合理的、以便实现更快速的上升/下降时间、从而更好地与收发器的规格保持一致。

    这种深入的折衷分析通常更适合于在正常运行边界附近运行的应用-例如、速率极高、电缆运行时间极长、节点数较高的应用等 大多数"典型"应用都有足够的裕度、因此阻抗的某些变化(例如137欧姆与120欧姆)或其他非理想情况不会导致通信问题。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您。

    Dinesh