请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB954-Q1 您好!
客户现在在将2通道更改为4通道输出时遇到问题。 项目在2通道但4通道中正常运行、因此它们尝试使用模式生成函数进行调试。
他们尝试按照数据表中的步骤操作,但不起作用,因此请询问有关模式生成设置的任何详细信息。
如果希望954将4条通道数据输出到 CSI 输出、则在将 CSI 设置为4通道输出并启用图形发生器后、我可以获取4条通道输出的图形吗?
2.您能否帮助提供“4通道”CSI 输出的设置步骤。
谢谢你。