This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1551:接收器输出逻辑

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD1551, THVD1552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/683611/thvd1551-receiver-output-logic

器件型号:THVD1551
主题中讨论的其他器件: THVD1552

尊敬的兄弟:

我的客户使用具有以下输出逻辑的20M RS485:当 RE 为低电平时、如果(A–B)≥-40mV、RO 为高电平。 如果(A–B)≤- 200mV、则 RO 为低电平。

我尝试推广 THVD1551、但我们的输出逻辑与它们现在的使用不同。

我的问题是、我们的相关产品是否具有相同的输出逻辑。 或者 THVD1551是否会遇到一些问题、而是客户使用什么? 还有什么材料可供我学习输出逻辑?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Wen、

    感谢您的提问。 您的客户似乎正在使用具有低电平有效接收器使能逻辑的 RS-485收发器。 是这样吗?

    我们的 THDV15XX 系列器件包括具有和不具有使能逻辑的收发器。 您推广的 THDV1551没有使能逻辑、但始终保持驱动器和接收器开启。 您可能希望在器件系列中推广包含使能逻辑的收发器、例如 THDV1552。 数据表将为您提供有关每个器件的使能输出逻辑的信息。

    您能否回答几个澄清问题? 您是否知道您的客户是否需要半双工或全双工器件? 您知道客户需要的运行速度吗? 回答这些问题可能会帮助您缩小 THDV15XX 系列中要推广的器件的范围。 您可能还想考虑 THDV1500、它是一款适用于 RS-485的强大300kbps 半双工选项。

    请告诉我是否可以进一步澄清。

    此致、
    Max Megee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您的信息。  

    全双工、10MHz 最小值、20MHz 将更好。 5V 电源。

    我的客户使用具有以下输出逻辑的20M RS485:当 RE 为低电平时、如果(A–B)≥-40mV、RO 为高电平。 如果(A–B)≤- 200mV、则 RO 为低电平。 关键 问题是我们的相关产品是否具有相同的输出逻辑。 或者 THVD1551是否 会遇到一些问题、而是客户使用什么? 还有什么材料可供我学习输出逻辑?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wen、

    很抱歉;我一定会误解你的问题。  您是否询问接收器的总线输入范围?  查看 THDV15XX 数据表、接收器的输入阈值范围为(A-B)≤-200mV (R 为低电平)至(A-B)≤-20mV (R 为高电平)。  这是高于上述阈值的20mV 高侧变化。   

    从系统的角度来看、具有接近0V 的阈值有助于提高接收器抗噪性和抖动性能。  另一方面、接收器输入阈值未以0V 为中心的原因是集成到接收器中的失效防护偏置。  大多数现代 RS-485收发器都包含集成的失效防护偏置、以确保如果 A 和 B 总线线路处于空闲状态或故障状态(短路、开路等)、接收器的输出仍将处于已知状态(高电平)。   

    但是、总的来说、20mV 的差异不应对应用的性能产生太大的影响。  有关失效防护偏置、接收器噪声抗扰度以及它们如何依赖于接收器输入阈值的更多信息、您可以参考以下内容:

    接收器噪声抗扰度和迟滞

    1分钟故障保护偏置

    RS-485基本故障保护偏置

    根据您在上面提供的信息、我会考虑推广 THVD1552、它是一款具有驱动器/接收器使能端的全双工器件、运行速度高达50Mbps。

    此信息是否有用?

    此致、

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    好的、谢谢。