请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB954-Q1 主题中讨论的其他器件:DS90UH948-Q1
与 CRC 错误相关的问题、我们使用的是与949配对的 DS90UH948-Q1。 反向通道未连接、但随着时间的推移、我们会遇到 CRC 错误。
CRC 是否必须复位、或者是什么使 CRC 保持同步、从而不会出现 CRC 错误。 运行3-4小时后不会发生错误、是否可以进行自校准
一段时间后出现奇偶校验问题??