This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB929-Q1EVM:连接到 HDMI 的 FPD III 接口电缆

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/683190/ds90ub929-q1evm-fpd-iii-interface-cable-to-hdmi

器件型号:DS90UB929-Q1EVM

您好!

我们的一位客户正在寻找与 FPD III 接口兼容的2-3m 长电缆。
他希望将数据从电路板上的 FPD III 传输到具有 HDMI 接口的显示屏。

您是否可以建议符合这些规格的特定电缆?

非常感谢。
此致
Adnan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您可以查看或考虑许多汽车电缆供应商。 其中一些名称包括 Leoni、Rosenberger、Molex。
    LEONI 的电缆包括不同长度的 DACAR 302、462 (同轴电缆)、DACAR 535 (STQ)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Palaniappan、您好!

    非常感谢您的回答!

    这似乎需要使用匹配的连接器组装电缆、即您提到的电缆之一...   

    您也不会偶然知道 Molex 或 Rosenberger 的任何 完整电缆组件是否可用于开箱即用的方式将电路板连接到 HDMI 显示屏?
    或者、我是否需要直接与 这些供应商联系以了解情况?

    非常感谢..

    Adnan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以直接咨询电缆供应商。