您好!
我正在尝试执行 以太网回送测试。 这对于 RGMII (1G)来说太近端回送(数字回送)。
在您的文档"DP83867故障排除指南"中、我找到了配置 PHY 寄存器的以下步骤:
"数字回路可用于所有运行速度(10/100/1000)。 以启用数字回送
1000BASE-T 运行在 RGMII 模式下、使用以下寄存器写入序列:
1.将寄存器0x001F 写入0x8000以应用软件复位。
2.将寄存器0x0000写入0x0140以强制1000BASE-T 操作。
3.将寄存器0x0032写入0x00D3以启用 RGMII。
将寄存器0x0016写入0x0004以启用数字回送。
5.将寄存器0x001F 写入0x4000以应用软件重启。”
但问题是、我无法使用 值0x8000 (用于软件复位)配置寄存器0x001F。
如果我跳过第一步(软件复位)并配置其余所有寄存器、我将在 RxD (RGMII)线路上获得一个"1100"的常量值。
即 RxD (0)= 0
RXD (1)= 0
RXD (2)= 1
RXD (3)= 1
请尽快帮助我解决问题、因为这是一项迫切的需求。
相关信息
Nitin Patil