This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF410:详细数据表 DS250D410

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/684510/ds250df410-detailed-datasheet-ds250d410

器件型号:DS250DF410

您好!

我们希望针对特定应用评估此器件。 我们能否获取该器件的详细数据表?

谢谢

此致、Ranjeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ranjeet、

    有关详细的数据表、请在产品页面的"特别说明"项下请求完全访问:

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael -处理请求需要多长时间? 我在星期五25要求访问- TI 至今未提供任何反馈。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ranjeet、

    感谢您将此事提请我注意。 通常、该过程不应超过一天。 我将深入了解这一点、并了解我们如何为您加速这一过程。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢-这一切都是有序的。 我们希望从 DigiKey 购买评估套件、并已向 TI 提交申请。

    此致、Ranjeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ranjeet、

    谢谢。 我相信您的同事 David 已经在这方面与我们合作。 我会将您添加到电子邮件主题、并在收到我们的这些产品的营销人员回复后提供更新。

    谢谢、

    Michael