This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83816:关于接收器端子中心抽头、哪一项正确?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83816

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/677941/dp83816-which-is-correct-about-receiver-terminal-center-tap

器件型号:DP83816

你好

我的客户将 DP83816用于 其工业 I/O 设备。

使用 长100m CAT5电缆时发现位错误,但如果遵循演示板(snlr010.pdf),问题已得到解决。

 

问题就在这里:"数据表图6-2是正确的? 还是演示板'nlr010.pdf'是正确的?请参阅随附的。

我已要求客户提供有关  "之前"和"之后"的更多信息和波形、作为随附的 ppt 文件。

请您尽快提出建议吗?

客户将 很快发布其设计以进行试运行、但他们需要您的确认/审批。

 

此致

 

 e2e.ti.com/.../DP83816_5F00_question.pptx

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kanji、

    是否可以获取客户原理图? 根据演示板原理图、磁性元件的中心抽头被上拉至 AVDD 电压。  

    此致、

    Aniruddha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的快速回复。

    您是否可以查看 演示板中的接收器侧是否下拉(通过 CAP)。 (随附 ppt )

    您是否仍然需要客户 自己的原理图? (客户不想在 e2e 中打开(如果可用)

    请注意,此(随附) ppt 文件的绘图(之前/之后)第2页是客户发送给我的。]

     

    客户和我 的理解不正确?

    请提供建议。

    此致

     

    e2e.ti.com/.../DP83816_5F00_question_5F00_AGAIN.pptx

     

     

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kanji、

    我们在内部对此进行了审查。 请遵循演示板的原理图。 我们将更新数据表以匹配演示板。

    此致、
    Aniruddha