This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD3E001:有关 VCC 连接的问题

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD3E001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/684636/tpd3e001-question-about-vcc-connection

器件型号:TPD3E001

尊敬的 TI:

下面 是 应用与此问题相关的 TPD3E001DRL 的整个原理图。

在这里、当应用 RA7时、USB OTG ID 信号的状态如下所示、
这表明 VBUS 正在向后流动或泄漏到 TPD3E001DRL 内部的 ID 信号中。

我尝试在 Vcc 附近连接0.1uF 连接、
并将 R7电阻器值增加 至10K、但情况相同。

您是否了解这些案例以及如何改进这些案例? 还是可以打开 VCC (RA7)?

PS.>相反、当连接 OTG 外部器件时、将保持固定电压。

当 USG OTG 出现故障时、会出现症状。 保持断开状态、而不连接任何东西。

 

谢谢、

终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ts-

    您能解释一下"Vbus 正在向后流动"的含义吗?  在我看来、示波器图像显示的是干净的波形。

    如果您不将 Vbus 偏置引脚应用于 Vcc、则意味着 Vbus 线路将不会具有 ESD 保护、并且数据线路上会有更高的电容、但这可能是可以接受的。

    谢谢、

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alec、

    当 USB OTG Con 中没有任何内容打开时、显示波形。
    USB VBUS 由 U16的 OTG_EN 输出、OTG_EN 与 OTG_ID 连接。
    仅当 OTG_ID 连接到 TPD3E001DRL 的 VCC 时、才会显示波形
    当 VCC 断开时、不会出现波形。
    在 OTG_ID 上使用该波形是否正常?

    终端
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    OTG_ID 如何连接到 OTG_EN? 原理图中未显示该图。
    该波形也来自哪里? 是 Vbus 引脚吗? 还是使能引脚?

    此致、
    Cameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、我认为波形是 ID 线上3V3上拉的结果、在任何时候 Vbus 不存在的情况下、3V3将通过 TPD3E001的正向二极管驱动。 这是您看到的问题吗?

    此致、
    Cameron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    驱动程序设置为 OTG_ID = OTG_EN。
    上面捕获的波形是 OTG_ID 的波形。
    VBUS 根据 OTG_ID = OTG_EN 输出
    由于3.3V 上拉电阻而没有 USB OTG 连接器时、OTG_ID 始终为高电平。
    最终、Vbus 将输出
    根据 Vbus 连接、OTG_ID (RA7)会像波形一样振荡、这是一个问题。

    谢谢、

    终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议不要连接 VCC 引脚或使用其他没有 VCC 引脚的器件。
    我们有一份应用手册、其中解释了我们较新器件不需要 VCC 的原因
    www.ti.com/.../slyt561.pdf

    此致、
    Cameron