您好!
我目前正在 à 650V 线路上测试 ISO5851-Q1作为 MOSFET SiC 1200V 的栅极驱动器。
5851在初级侧使用3.3V/0V 电源、在次级侧(单极)使用+15V/0V 电源。
我将 DESAT 函数与1000V 二极管和6.8V 齐纳二极管一起使用、以提高 DESAT 触发的阈值。
在标称情况下(650V/1A 线路上 MOSFET 的打开/关闭)、没有问题。 但是、当我对电阻施加短路、导致电流上升或当我在6501V 线路上关闭 MOSFET 时、DESAT 会运行不良、导致 MOSFET (相当混乱)损坏。
以下是故障时刻的曲线:
-黄色(ACQ 1)表示 MOSFET 的 VDS (关闭前650V)
-蓝色(ACQ 2)表示栅极电压
紫色表示 DESAT 电压
绿色表示在650V 线路上流动的电流。
我们可以看到 DESAT 电压开始工作、但随后振荡并重新关闭栅极、从而导致下降。
您是否有问题的线索?
提前感谢您、
Morgan Nedelec