This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1EVM:用于连接到 Intel FPGA/ Ex Altera 套件的 HSMC 卡

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB960-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/683136/ds90ub960-q1evm-hsmc-card-for-connecting-to-intel-fpga-ex-altera-kits-over

器件型号:DS90UB960-Q1EVM

您好!

我想通过 HSMC 连接器将 DS90UB960-Q1EVM 连接到 Altera 开发套件。

您能否共享有关将此开发套件连接到英特尔 FPGA 套件的现有演示/参考设计的任何信息?

我们基本上需要将套件上的至少一个 MIPI CSI2输出连接到 Altera 开发套件、我们想知道是否有现有的 HSMC 卡可以实现这一点、因此我们可以避免自己设计。

此致、

Stjepan Henc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stjepan、

    DS90UB960-Q1EVM 具有与 Samtec QTH-Type 连接器配合使用的 Samtec QSH-Type 连接器。 虽然我们不知道 QSH 转 HSMC 适配器、但我们建议联系 Samtec 或 Zebax (http://www.zebax.com) 获取建议。

    此致、
    Davor
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的兄弟、

    此致、
    Stjepan Henc