This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3122E:技术规格表中的图9.2不应起作用...正在请求澄清

Guru**** 2815845 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3122E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/685103/trs3122e-figure-9-2-from-the-spec-sheet-should-not-work-requesting-clarification

器件型号:TRS3122E

在围绕 TRS3122E 设计客户解决方案时、我注意到芯片规格表第16页的9.2节(典型1.8V 应用)图13中、 图中左侧的输出(标记为"PCB1")连接到图右侧的输出(标记为"PCB2")。 同样、输入连接到标记设计块的输入。

是这样吗? 看起来不是这样;不应该将输入连接到输出、反之亦然?

我已经订购了几个开发板、但由于它们离现在还很远、我想知道有人是否知道这是什么。

感谢您抽出宝贵的时间参与我们的工作!

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    正确的做法是、输出应连接到输入、而不是其他输出。 感谢您指出这一点。 此处的插图可能用于电缆内的某些信号交换、但这一点并不十分清楚。 我将着手更新此图。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,Max!