主题中讨论的其他器件: ISO7821LL、 ISO7710、 SN6501
我继承了使用 SN65LVDM176半双工 LVDS 收发器的设计。 应用中的速度相当快(高达25Mbps)。 LVDS 对在2个单独的电路板之间发送、每个电路板可能使用不同的电源。 电路板之间可能只有 LVDS 数据线路是公共的。 在热插拔(和/或拉电流)事件中以及一个电路板未连接到电源(未接地)但从通电的电路板在 LVDS 线路上接收到某些信号时、收发器可能会损坏。 我正在研究此问题的解决方案、并认为将收发器与传入 LVDS 信号隔离以防止电流进入收发器、直到接地和电源已建立、这可能是观察到的问题的解决方案。
我知道、在机械解决方案中、强制接地首先连接可能会减少热插拔/拉电流、但所使用的连接器类型没有此功能、对于本设计而言可能不是问题。 这也无法解决一个电路板未接地但接收 LVDS 信号的问题。
- 隔离是否是所述问题的解决方案?
- 我尚未看到任何特定的隔离式半双工 LVDS 收发器参考设计。 是否有可用的示例?
- 建议使用可与 SN65LVDM176DR 或较新的 M-LVDS 兼容收发器之一配对的隔离器件?
如果能提供任何帮助和建议,将不胜感激。