This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI810:中继器位置的最佳位置

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/684915/ds80pci810-best-placement-for-repeater-location

器件型号:DS80PCI810

您好!

我已经看到了将 DS80PCI810中继器放置在尽可能靠近接收器的位置的建议。  如果接收器具有高达16dB 的均衡、是否可以将中继器放置在距离接收器16dB 的位置、而不会出现任何问题?

谢谢、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    理论上、DS80PCI810的位置最高可达16dB。 在实践中、无错操作可能不会出现这种情况。 它取决于接收器的 EQ 如何响应来自 DS80PCI810线性 EQ 和驱动器的信号。 由于 DS80PCI810未对 Tx 驱动器进行去加重以保持线性均衡、因此在 DS80PCI810芯片上几乎无法在接收器需要时提供 Tx EQ。

    我建议运行仿真、以确定在通道损耗为16dB 后 DS80PCI810的眼图质量是否足以让接收器实现无误差运行。

    谢谢、

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    能否获得您的直接联系信息、以便我可以为您提供有关我的应用的更多信息、以便我可以找到我应该使用的重复/转接驱动器。 我的一位同事直接与您合作。

    谢谢、

    Jason Waln

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    没问题。 我将通过电子邮件与您联系、并将此讨论脱机。

    此致、

    Michael