Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B, TUSB9261, HD3SS3212
主题中讨论的其他部件:TUSB8020B、 HD3SS3212
非常感谢您的帮助。
我已将 TUSB9261和 TUSB8020B 集成到定制电路中。 目前、在未连接 SSD 的情况下、一切都正常工作。 我可以插入 Windows 10并轻松刷写固件。 我像在参考设计中一样切换了 TX 极性、并尝试了所有不同的固件类型(RX、TX、无、两者)、以防混频。
我使用的 SSD 是 Samsung EVO 850 (256GB)。 为其供电超过5V、并尝试在这里取得一些进展。 每当我插入时、一些新指示灯尝试闪烁(启动 USB 3.0等)、然后模块看起来会复位。 这不工作。
有人能否提供一些有用的原因来说明我可能需要检查的事项?