This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65983B:Thunderbolt 3菊花链中的电源

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/684070/tps65983b-power-in-a-thunderbolt-3-daisy-chain

器件型号:TPS65983B

是否有任何参考设计或应用手册详细介绍了 TB3菊花链中的电力输送工作原理?

约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    欢迎使用 E2E! 遗憾的是、我们在 TBT3菊花链上没有任何参考设计/应用手册。  关于 PD、我相信两个菊花链式显示器都是从外部电源插座供电的。 直接连接到笔记本电脑的显示器应提供20V 的协议、以便为笔记本电脑电池充电。 由于其他两个监视器由外部供电、它们之间的 PD 协议可能是 VBUS 上的5V 协议。  

    Thunderbolt 的魔力是在 USB3.1超高速通道上分配带宽、以在一个通道上支持40Gbps 或在两个通道上支持20Gbps。 这就是 TBT3如何支持两个4K 60Hz 显示器显示。

    仅供参考、Thunderbolt 是一款英特尔产品、您可以在其网页(https://thunderbolttechnology.net/)上找到更多信息、并/或咨询英特尔代表了解更多详细信息。

    我希望这对您有所帮助、如果您的问题得到了解答、请选择  "这已解决我的问题"  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Aramis、

    我们已经等待了几个月的时间来获得英特尔的批准、以便让 TB3开发人员访问、最新的轮候批准被拒绝、因为"两个端口不能是 BPD (总线供电设备)"、所提交的拓扑从 TI 演示(下图)中基本取消。   

    同时、我们的设计将根据我们可用的信息以最佳方式进行。  我对 TB3和电力输送的可用信息的初始阅读可以想象、您可能会有一个由多个总线供电/自供电的器件链、所有这些器件都由单个 USB-C 电源适配器供电、如下所示、对吧?  愚蠢的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    对于具有 TBT3生态系统的自供电设备(总线供电设备)、您是正确的、但对于监控而言、这属于不同的协议。 每个显示器都通过连接到墙壁的电源适配器从外部供电。 当然、笔记本电脑不需要通过墙上插座供电。 菊链式连接两个监视器的主要目的是用于数据而不是电源。

    有关 TBT3的更多问题、请联系英特尔代表。 它们具有最新的规格,可以帮助您构建 TBT3生态系统:-)

    如果这回答了您的问题、请选择 "这已解决我的问题"  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Aramis、

    我不知道为什么要启动监控器、我们的产品应用在现场涉及多种数据协议、TB3比 USB 更能支持这一点、菊花链很有吸引力。  没有吸引力的是每个单元都可能由外部供电。  我希望 TI 考虑过上述情形、并提供解决方案、或者至少提供一些指导。   

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    如果您要连接非监视器总线供电设备(如上图所示)、这应该起作用。 我相信您可以将多达六个15W 设备以菊花链形式连接到一台笔记本电脑。 就显示器而言、显示器消耗大量功率、因此需要在外部进行连接。

    构建 TBT3生态系统时、必须首先联系英特尔、获取适合您应用的参考设计。  其次、TI 将提供确切的固件来刷写您的确切参考设计所需的 PD 控制器(无需在 GUI 上进行定制)。  英特尔告诉使用 TBT 的客户、不允许进行自定义以获得 TBT 认证。 用户必须遵循参考设计并复制所使用的所有组件。

    对于 TBT 器件、TI 必须遵循英特尔的指示。 我希望这能解答您的问题、有关 TBT 生态系统的更多详细信息、请联系英特尔代表寻求帮助。  

    如果这回答了您的问题、请选择 "这已解决我的问题"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Aramis、这个回答非常有帮助!

    约翰