This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3415:PCIe MUX:HD3SS3415级联问题

Guru**** 2991950 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3415, DS80PCI810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/685001/hd3ss3415-pcie-mux-hd3ss3415-cascade-problems

器件型号:HD3SS3415
主题中讨论的其他器件: DS80PCI810

GPU 服务器,支持 Intel Purley 2S 平台,并结合2 个 PLX8796 PCIe 交换机。  通过 TI HD3SS3415实施 CPU0/CPU1 PCIe 根交换机,该图乌用作吹扫:

使用两级 PCIe MUX:HD3SS3415、此解决方案是否可行、您能否实现 PCIe 自由开关?

PCB 布线的长度标记如下。 CPU0或 CPU1通过 PCIe MUX:HD3SS3415的两个级后、到达 PCIe 开关 PLX8796。 信号速率能否达到12Gb/s?

需要添加 PCIe 转接驱动器?

PCIe 信号传输是否存在延迟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、肇勇、

    我假设您将使用 PCIe Gen-3应用进行设计。

    1.您的2级架构应适用于您的开关应用,因为这些开关是无源的,因此不应导致级联问题。 由于 GPU 服务器需要 x16通道宽度、因此系统中每个"PCIe MUX"块需要多个4通道 HD3SS3415开关。 请注意、当信号通过每个 HD3SS3415时、在4GHz 下会产生高达-1.5dB 的损耗。

    HD3SS3415的额定运行速率高达12Gbps、但数据速率取决于系统中的 CPU。 由于这是一个 PCIe 应用、在第3代、通过 HD3SS3415的速率不应超过8Gbps。 您是否对12Gbps 运行存在顾虑?

    3.对于您的图"PCIex16_MUX "部分、我建议使用 DS80PCI810等转接驱动器。 这将有助于解决由于第一个多路复用器之前的10英寸和7英寸布线而导致的插入损耗。

    通过开关的传播延迟最大为85ps、比信号通过迹线传输的时间长约50-55ps。 如果您对延迟有更具体的问题、请告诉我。

    谢谢、

    Michael