This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83620:终端电阻器、时钟与放大器;驱动器

Guru**** 2805925 points

Other Parts Discussed in Thread: AM4377, DP83620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/684373/dp83620-termination-resistors-clock-driver

器件型号:DP83620
主题中讨论的其他器件:AM4377

您好!

客户询问 了 e2e 上的 AM4377以太网数据包丢失问题- https://e2e.ti.com/support/arm/sitara_arm/f/791/p/675335/2503262#2503262。 接下来、需要对 DP83620进行以下说明。  

DP83620数据表显示 RMII RX 线路上有集成端接电阻器。 在 TX 线路上、我们在处理器端附近使用了22 Ω 终端电阻器 因此、请您建议是否需要在 RX 线路上进行端接、如果需要、则提供可能的值。

2.处理器的参考时钟输出、因为这应该是处理器的输入(使用处理器的 RMII1_REF_CLK 和 RMII2_REFCLK 引脚)。

目前我们使用的是 DP83848 PHY 驱动程序。 是否有专门用于 DP83620的驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Prahlad、

    RMII RX 线路有一个集成到 DP83620中的终端。 您无需在 RX 线路上添加串联端接电阻器、除非您希望灵活地增加电阻以降低 EMI/EMC。

    2.我不知道你的意思是什么。 您是否在问应连接哪些引脚?

    3.如果您要求使用 Linux 驱动程序,则没有。 您应该使用通用 Phy.c 驱动程序。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rob / Prahlad:

    感谢您的回复。 请在下面查找我们的意见。

    1.好的。 我希望终端电阻器默认处于启用状态、因为数据表中没有关于启用/禁用这些电阻器的任何信息。 我是对的吗?
    2.根据 AM4377的 TRM、RMII 基准时钟输入到处理器(原理图中的 eth1_CLK/eth2_CLK)。 但是、即使我们已将其配置为输入、我们也可以看到来自该引脚的50MHz 输出。 此外、即使我们通过 PRCM_CM_CLKOUT1_CTRL 寄存器禁用该时钟、我们也可以看到来自该引脚的时钟输出。 我们是否在这里遗漏了任何东西?
    3、是的、我们使用的是通用 PHY.C 驱动程序。 已通过邮件附加 DTS 文件。 很好的评论

    此外、我们还想知道此器件是否存在任何硅问题(PN:DP83620SQ/NOPB)。

    此致、
    Madhusoodana Bairy
    +91-9538618846
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Madoodhusana、

    1.是的,默认情况下启用它们,不可调节。 用户没有控件。
    2.我不确定、我建议在 Sitara 处理器论坛上单独提出一个有关此行为的问题。
    3.我看不到 DTS 文件。 您是否将其发送到了 Prahlad?

    此器件没有已知的芯片故障。 DS 中的所有信息都是最新的。

    此致、