This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:SGMII 模式下的功耗

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/684855/dp83867e-power-consumption-in-sgmii-mode

器件型号:DP83867E

当在1000M 和100M 三路电源运行时使用 SGMII 时、您能否提供有关 DP83867功耗的任何可用信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    以下是最坏情况下 DP83867E 的功耗数字、三电源模式@1000M

    共计

    总功率 VDDIO     VDDA1P8     VDDA1P0     VDDA2P5    
      电源 电源 电源 电源
    617.61. 3.3. 34.75 114.67 1.8 49.63. 89.33. 1.1. 178.82 1967. 2.5. 86.76 216.91
    594.66 3.3. 32.89 108.54. 1.8 49.96. 89.92 1.1. 168.61. 185.47. 2.5. 84.29. 210.74.
    594.25. 3.3. 35.44. 116.96. 1.8 49.69 89.44. 1 173.99 173.99 2.5. 85.54. 213.86

    为 VDDIO 供电

    对于100M、以下数字:

    总功率 VDDIO     VDDA1P8     VDDA1P0     VDDA2P5    
      电源 电源 电源 电源
    399.87 3.3. 29.28日 96.63. 1.8 20.29. 36.53. 1.1. 84.81. 93.29. 2.5. 69.37. 173.42
    382.1 3.3. 29.16 96.21. 1.8 20.37. 36.67 1 71.92. 71.92. 2.5. 70.92. 177.29
    377.03 3.3. 28.49. 94.03 1.8 19.63. 35.33. 1.1. 60.72. 66.8. 2.5. 72.35. 180.88

    这些数字应采用防护带、因为这不是完整的特性描述。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请确认这适用于 SGMII 模式。 此外、这三行的意义所在、唯一一个变化的参数是 VDDA1P0电源
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、

    这些是 DP83867记录的3个最高功率。

    这些数字适用于 SGMII 模式。

    此致、