This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI810:低功耗模式下的功能

Guru**** 2926990 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/684920/ds80pci810-functionality-in-low-power-mode

器件型号:DS80PCI810

您好!

PWDN 引脚设置为高电平(低功耗模式)时、DSP80PCI810的功能是什么

更具体地说、EEPROM 配置(包括具有一个 EEPROM 的多个器件)是否 仍在 低功耗模式下工作? 在从模式下通过 I2C 总线访问寄存器是否仍在低功耗 模式下工作?

谢谢、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    请允许我在下周之前仔细检查此问题。 我将在下周初对你作出答复。

    谢谢、

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    是的、当 DS80PCI810处于低功耗模式(PWDN 引脚绑定为低电平)时、无论处于从模式还是 EEPROM 主模式、您仍然能够访问和读取/写入寄存器。

    此致、

    Michael