This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811R-Q1:搭接问题

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/685068/dp83tc811r-q1-strapping-questions

器件型号:DP83TC811R-Q1

我正在尝试将100BaseT1 PHY 设计到我们的系统中、并遇到以下捆绑问题(以及一些其他问题):

  • 是否有内部上电复位功能? 数据表似乎暗示存在,但并未明确说明。 换句话说、它是否需要一个复位信号输入、或者如果复位引脚保持悬空、它是否会自行 POR?
  • 无法使用 RX_D0 - RX_D2的默认自举、因为这将是 MAC[2:0]= 0、它根据表20保留。 对吧? 默认配置不是有效配置、这似乎是奇怪的。
  • 在捆绑 LED_0/1时、图28显示了连接、但未指定 Rp。 应使用什么电阻器值?
  • 搭接 LED_0/1时,如果没有搭接(即仅 LED 和电流限制 R),默认情况是什么? 图28显示了无默认值、但表18列出了默认值。
  • 此 PHY 是否有勘误表?

感谢您提供有关这些项目的任何信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steve、

    器件具有 POR。 它不需要复位信号、如果复位信号保持悬空、则可以运行。
    是的、MAC[2:0]模式的默认值是保留的。 这是因为 MAC 模式与自举引脚的连接顺序。
    对于 Rp、可使用2.49k Ω 电阻器。 模式4电阻器值记录在自举表中、但我可以看到模式1值没有明确提及。 我们将在数据表的下一修订版中进行循环。
    在 LED 引脚上未连接其他组件时、默认为模式1。 使用 LED 时、需要使用自举电阻器将其置于模式1或模式4。
    我们通常不会为器件创建勘误表。 产品的任何重大更新都会影响客户应用、这些更新都以数据表修订版的形式记录在数据表中。 数据表还包含修订历史记录部分、其中包含所有更改的详细信息。

    此致、
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aniruddha、感谢您提供及时而完整的答案。 关于数据表清晰度的一个快速建议-图28列出了 LED 上拉和下拉的实现方案、但并未将其直接连接到每个选择的模式。 我相信下拉选择模式0、但是一个明确的声明或者只是将上拉/下拉更改为模式1/4将使它变得明确。 再次感谢!