This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
数据表第28页所示的电流限制阈值与电流限制电阻间的关系图似乎与公式(4)和(5)的计算不匹配。 这些图显示了变化率低得多的情况。 例如、如果我选择82K 电阻器将所需的 Ishort-min 设置为0.5A、则该图建议可用标称电流为~0.6A、Ishort-max 约为0.7A。
如果我进行计算、Ishort-max 将以0.9A 的电流输出! Ishort-min 以0.385A 的电流输出、证明我的最小电流输出要求0.5A 无法满足! 对于设计为输出1.5A 标称电流的充电适配器而言、情况更糟。 根据过孔计算得出的变化、内置电流限制功能似乎几乎不可用。 在附件中、蓝色线表示 Ishort 的计算范围。 硅器件的变化是否很大?
谢谢、
周转基金