This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS2PCIE2212:4通道 PCIe 第2代开关

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: TS2PCIE2212, HD3SS3412A, HD3SS3411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/683507/ts2pcie2212-4-lane-pcie-gen-2-switch

器件型号:TS2PCIE2212
主题中讨论的其他器件: HD3SS3412AHD3SS3411

你(们)好

我们计划在我们的新设计之一中使用 PCIe FET 开关 TS2PCIE2212。

在我们的用例中、来自 PCIe 插槽的4通道 PCIe 第2代信号应连接到 PCIe 器件1或器件2。 因此、我们 将具有1个源和2个目标。

请向我们说明以下几点:

1.所选交换机是否支持所需配置?  

2.我们应该如何终止源 B? 这是否可以保持断开(NC)

我们能否将 CTRL A 和 CTRL B 引脚连接在一起并通过跳线提供搭接选项?  

请尽早告知我们这些信息。

谢谢、此致

Sushruta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sushruta、

    1.是的、此开关可以支持4个独立的多路复用器/多路信号分离器选项、如您所述。 但是、该器件仅支持第1代应用(高达2.5Gbps)。 我建议使用类似的高性能无源开关:HD3SS3412A。 此器件具有支持高达12Gbps 运行速率的带宽。

    2.对于未使用的源、它们可以保持开路或在每个极性上以50欧姆的电阻端接至 GND。

    3.假设您使用的是 TS2PCIE2212、我不确定 CTRL A 和 CTRL B 引脚是什么意思。 只有 CTRL_0和 CTRL_1引脚、这些引脚控制通道0或通道1的 A 和 B 同一通道内没有单独控制 A 和 B。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Michael

    感谢您的建议。

    由于我们需要工业级组件、因此我们计划使用等效器件 HD3SS3411。

    端口选择引脚 SEL 将由跳线设置选项控制。

    如有任何疑问、请告知我们。

    谢谢、此致

    Sushruta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sushruta、

    HD3SS3411应能在您的应用中正常工作。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好, Michael  

      工业级的5通道 PCIe 2.0差动开关是否有任何替代选项可用。

    其中4个通道用于数据、1个通道用于 PCIe REFCLK。

    谢谢、此致

    Sushruta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sushruta、

    由于 PCIe 通常采用 x1、x4、x8和 x16配置、因此我们产品系列中的模拟开关采用 x1或 x4设置。 从工业级 PCIe Gen2应用的简单模拟开关的角度来看、我目前在产品系列中看到的唯一选择是 HD3SS3411。

    谢谢、

    Michael