This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21521:启用引脚响应时间

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/683411/ucc21521-enable-pin-response-time

器件型号:UCC21521

您好!

我想使用 UCC21521上的使能引脚。 但我找不到详细的时序规格。 数据表8.4.1中的唯一声明是:EN 引脚对该引脚的响应非常灵敏、直到
传播延迟和其他开关参数。

物联网是否可以提供更精确的使能响应时间规格?

谢谢、此致、

Gerhard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerhard、您好!

    欢迎访问 E2E 社区! 我可以帮助您解决您的问题。

    您能告诉我们您计划为 VCCI 提供什么电压电平吗?

    此致、
    Mateo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mateo、

    VCCI 将连接到3.3V。

    此致、

    Gerhard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gerhard、

    基准结果显示了 VCCI = 3.3V 时的启用响应时间:
    T_ENABLE_RISE_DELAY:30ns
    T_ENABLE_FALL_DELAY:20ns

    此致、
    Mateo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 谢谢!