This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC20520:栅极驱动环路中的负偏置

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC20520, UCC21520, UCC20225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/685083/ucc20520-negative-bias-in-gate-drive-loop

器件型号:UCC20520
主题中讨论的其他器件: UCC21520UCC20225

你(们)好

在 UCC20520的数据表(以及类似芯片、如 UCC21520和 UCC20225)中、有一些生成负偏置的示例。 很显然、对于如何计算所需组件的值、没有指导。 我在 UCC20520数据表的第32页上看到、在我的案例中、将以 大约100kHz 的频率驱动 wolfspeed C3M0065090J。 我准备了一个18VDC 电源、并打算将其用作+15和-3驱动器。 但我无法理解如何计算 VZ 和 CZ 值。 是否有人可以分享任何见解?

此致

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    欢迎使用 e2e、感谢您关注我们的产品!

    我的一位同事早些时候发布了这方面的信息。 请检查他的帖子、如果不清楚、请告知我们、或者您还有其他问题:

    e2e.ti.com/.../2423689
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。 在导航论坛后、我找到了您所提到的帖子、它是我问题的答案。 谢谢