This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI810:85欧姆系统中的 RX 检测功能

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI810, TIDA-00423
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/684917/ds80pci810-rx-detect-functionality-in-85-ohm-system

器件型号:DS80PCI810
主题中讨论的其他器件: TIDA-00423

你(们)好

我希望在热插拔85欧姆 PCIe Gen3应用中使用 DSP80PCI810。

在85欧姆的环境中、是否对 DSP80PCI810进行过任何测试?  差分走线为85欧姆、根复合体和端点端接电阻为85欧姆。

数据表中有一句话说:"如果在 DSP80PCI810通道的正负输出端都能看到50欧姆的阻抗、Rx 检测状态机将 Rx 检测置为有效"。  那么、如果 看到42.5欧姆+/-10%阻抗、会发生什么情况?  Rx 检测状态机是否仍将 RX 检测置为有效?  

谢谢、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    是的、我们已在转接卡上的 PCIe 系统中成功测试了 DS80PCI810 (请参阅 TIDA-00423)、这是一种85欧姆的环境。

    Rx 检测状态机仍将在85欧姆环境下保持有效。 Rx 检测状态机使 Tx 每12ms 发送一次脉冲信号、然后我们的器件测量信号反射以确定 Tx 之后是否存在终端。 如果存在终端、则反射的信号将低于内部设置的阈值。 42.5欧姆的情况是如此、因为它是50欧姆的情况。

    此致、

    Michael