This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848K:TD+/TD-引脚波形问题

Guru**** 2767625 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/682506/dp83848k-problem-for-td-td--pin-waveform

器件型号:DP83848K

您好!

DP83848K TXD 波形按所附方式进行测量。 可以观察到信号上的高频噪声。

在10Mbps 的情况下可以观察到这种高频噪声。 100Mbps 的情况没有问题。

[问题]

1) 1)我们可以观察到信号噪声的可想象原因是什么? 如果使用 EVM、我们可以看到干净的信号。

2) 2) 2)您是否会分享10Mbps 的 DP83848K EVM TXD 波形以供参考? 我们需要确认什么信号是正确的信号质量。  

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在10Mbps 和100Mbps 的情况下、是否有可能看到 DP83848EVM TXD 波形? 我想比较客户和 EVM 一之间的波形。
    此致、
    渡边俊弘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Watanabe-San、

    您能否提供 DP83848K 的原理图? 我将于明天4月24日在美国从 DP83848K 生成10M 波形、供您观察。

    如果线路驱动器上存在噪声、这通常是由于电源电压上的噪声、或 PCB 上的阻抗控制不良或探测 MDI 时没有负载端接导致的阻抗不匹配。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob San、您好!

    感谢您的支持。 我将离线共享原理图、但与下面的帖子相同。

    此致、

    渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,

    附件是 DP83842输出波形的示波器截图、这些示波器在我们的工作台上通过 EVM 进行测量。

    请注意、当直接在 DP83848和变压器之间探测时、同一信号上似乎有噪声。  在100欧姆负载上进行探测时、没有噪声。  这是预期的结果、您的探头点应在100欧姆负载上。  这适用于100M 和10M 模式。

      在 DP83848和变压器之间测得

      在100欧姆负载下测得。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob San、您好!
    感谢您的波形。 让我确认一下。 我们在 DP83848和变压器之间测得。 在相同的条件下、我们可以在 EVM 上观察到相同的噪声。 我的理解是否正确?
    我认为配置是 DP83848 ->变压器-> 100欧姆负载。 我们在100欧姆负载下测量、然后未观察到噪声。 因此、我们需要检查是否在变压器的电缆侧观察到噪声。 我的理解是否正确?
    此致、
    渡边俊弘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,寿广三,

    是的、您的理解是正确的。

    如果在此处进行探测、您将看到噪声:DP83848K <-Probe->变压器<->RJ-45 <->100欧姆负载

    如果在此处进行探测、您将不会看到噪声:DP83848K <-->变压器<--> RJ-45 <-->[探头] 100欧姆负载

    这就是我的示波器捕获的生成方式。

    此致、