This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB901Q-Q1:DS90UB901Q-Q1和 DS90UB914Q-Q1 DS90UB926Q-Q1问题

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB901Q-Q1, DS90UB902Q-Q1, DS90UB926Q-Q1, DS90UB914Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/682543/ds90ub901q-q1-ds90ub901q-q1-and-ds90ub914q-q1-ds90ub926q-q1-question

器件型号:DS90UB901Q-Q1
主题中讨论的其他器件: DS90UB902Q-Q1DS90UB926Q-Q1

大家好、  

我们知道、我们始终使用  DS90UB901Q-Q1和 DS90UB902Q-Q1。 客户是否愿意

将 DS90UB901Q-Q1用作 串行器、并将 DS90UB914Q-Q1或 DS90UB926Q-Q1用作 解串器。   

现在、许多客户保持 串行器 不变、例如 DS90UB901Q-Q1、然后使用另一 个解串器、

例如 DS90UB914Q-Q1或 DS90UB926Q-Q1 、不使用 DS90UB902Q-Q1。 客户需要验证

串行器  是否与 解串器兼容。   

那么、如何检查 串行器是否 可以与 解串器兼容?  需要验证哪些参数?

祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    有关串行器和解串器之间的兼容性信息、请参阅器件数据表。 FPD-Link 有两个产品系列-一个用于 ADAS (例如91x、93x、95x)、一个用于 IVI (92x、94x、) 它们彼此不兼容、因为帧结构不同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Palan:

    您会解释更多详细信息吗? 帧结构是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关 IVI 和 ADAS 产品的信息、请参阅 TI FPD-Link 概述以及此处的"摄像头串行器/解串器"和"显示串行器/解串器"页面。
    www.ti.com/.../overview.html
    器件数据表提供了有关帧结构的信息。