This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB947-Q1:您是否有一个有关 FPD-link 的 MIPI DSI 信号输入芯片?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/684790/ds90ub947-q1-do-you-have-a-mipi-dsi-signal-input-chip-about-fpd-link

器件型号:DS90UB947-Q1
主题中讨论的其他器件:SN65DSI83

您好!

您是否有一个关于 FPD-link 的 MIPI DSI 信号输入芯片?或者一个关于 MIPI DSI 转换为 LVDS 的集成 MIPI DSI 信号转换 器。我们现在使用 SN65DSI83进行转换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    有一些 FPD-Link 串行器可支持 DS90Ux941/941A 等 DSI 输入。 这些不是已发布的产品、因此请与您当地的 TI 支持人员合作以获取更多信息。