This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232 -连接电缆浮动问题

Guru**** 2769125 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/680272/max3232---connecting-cable-floating-issue

器件型号:MAX3232

尊敬的 E2E:

在 RS232收发器之后、连接12M 等长电缆、然后将其悬空。 它是否会导致错误的检测问题?

实际上、它应该连接到 PC。 当它们断开 PC 端的连接时、电缆仍然连接到系统端、看起来像悬空。

CPU 仍在执行检测 RS-232端口、即使 PC 端的电缆已断开、因此 CPU 在此步骤中处于待处理状态。

您能为我们介绍原因吗?

BR、

Jason  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    电缆连接到哪个引脚?  是 DOUT (输出)还是 RIN (输入)?

    如果端口用于握手、则可以将其短接至 PC 输出。 您可以参阅此页面以了解"具有回环握手的空调制解调器"的连接。

    www.lammertbies.nl/.../RS-232_null_modem.html

    如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    您的问题
    电缆连接到哪个引脚? 是 DOUT (输出)还是 RIN (输入)?
    我们使用了四个信号 TX、RX、CTS 和 RTS。

    在这种情况下,这是重复出现问题的过程,
    我们的 DUT (主机)使用12m 以太网电缆连接 PC (从设备)。
    2.开机,工作正常。
    3.关闭电源,移除 PC (从设备),但12m 以太网电缆仍连接 DUT (主机)。
    4、上电后、DUT 处于等待阶段、无法引导完成。
    5.拔下以太网电缆,DUT 可以继续引导。

    此问题是主机连接长电缆(无连接从设备),这是否违反 RS232规则?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hao、
    对客户问题有任何意见?

    BR、
    Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    感谢您的信息。 但是、我需要再确认 几个问题。

    假设 DOUT1为 TX、 RIN1为 RX、DOUT2为 CTS、RIN2为 RTS。

     所有四个引脚是否 都通过单独的12M 电缆连接到 PC?

    断开 PC 连接后、是否所有4根电缆都仍然存在?

    移除电缆后、DUT 可以再次启动。 您是否一次拔下了所有4根电缆?

    我期待您的回答。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、

    请参阅我们对这些问题的答复。

     所有四个引脚是否 都通过单独的12M 电缆连接到 PC?

    [JASON]它连接到 RJ45连接器、然后通过以太网电缆连接到 PC。 因此、不是单根电缆。

    断开 PC 连接后、是否所有4根电缆都仍然存在?

    [JASON]是的、以太网电缆仍然连接在 DUT 上。

    移除电缆后、DUT 可以再次启动。 您是否一次拔下了所有4根电缆?

    [JASON] DUT 不会再次启动、只是等待等待等待某个东西。 电缆重新连接后、系统可以继续运行。

    客户的问题是、如果在 DUT 上连接电缆、但在 PC 侧悬空。 它是否会违反 RS232标准?

    BR、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason、
    我不认为留下浮动电缆违反了任何 RS232标准。 理论上、它只会在输出引脚上添加一些寄生电容器。 我认为我们需要通过采取这一行动来了解哪些变化。 如果可以、我建议您通过比较具有和不具有以太网电缆的引脚的波形来开始调试。
    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    您是否有机会根据 Hao 的建议对其进行更多研究?

    此致、
    最大