This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9555:干扰测试中的输出信号翻转

Guru**** 2582525 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9555, PCA9555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/684468/tca9555-output-signal-flip-in-the-interference-test

器件型号:TCA9555
主题中讨论的其他器件: PCA9555

大家好、

我的客户 正在对 TCA9555进行干扰测试。 步骤如下:

1.为部件加电并在 MCU 和 TCA9555之间传输数据。

2.使用50MHz 正弦波 干扰 通信、 MCU 和 TCA9555之间的链路  将断开。 MUC 无法识别 部件。

 然后 、TCA9555的输出 将随机翻转。  例如逻辑1到逻辑0。

那么、您能帮助回答以下问题:

1.行为是否合理?

2.当链路断开时,我们的部件如何保持相同的逻辑?

Lacey

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Lacey、

    在该测试期间、器件会断电、然后是备份吗? 如果寄存器初始化不正确、器件可能会错误启动、并会影响器件的输出。

    50MHz 信号的正弦波有多大? 它是从0到 Vcc 还是像100mV?

    测试完成后、是否可以发送9个时钟脉冲和一个停止条件、然后尝试重新启动通信?

    --------------------------
    1.行为是否合理?
    此行为不正常。 但这种类型的测试不是我们器件通常看到的结果。

    2.当链路断开时,我们的部件如何保持相同的逻辑?
    在 SCL 线路上发送9~18 μ s 脉冲可能有助于再次建立链路、从这里、您必须将寄存器重新配置为所需的输出。

    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bobby、
    该测试是在器件通电并对 MCU 进行注释时完成的。
    因为在基站中使用了 PCA9555、所以它们需要执行测试。
    他们说正弦波为5V。

    因此、客户希望我们部件中是否有某种功能可以在链路因干扰而中断时锁存输出状态。

    Lacey
    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Lacey、

    我们的器件没有这种功能。 其目的是在正常运行期间保持其输出、但似乎客户正在执行的测试会导致器件出现干扰。

    5V 正弦波可能会使状态机混淆并使其卡住。 我想知道高频是否通过寄生效应耦合到我们的内部寄存器中。

    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lacey、

    当您打开50MHz 正弦波时、在通信期间是否有 SCL 和 SDA 线路的范围?

    -Bobby