This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65986:使用 GPIO 与系统电池充电器进行通信

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65983B, TPS65981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/684502/tps65986-using-gpios-to-communicate-with-system-battery-charger

器件型号:TPS65986

大家好、

我计划在我的设计中使用 TPS65986 USB-C PD 控制器和 BQ25703。 不过、我很难弄清楚如何将 PD 芯片的可用电流量传递到电池充电器。

我想使用 TPS65986上的 GPIO 通过电阻网络设置 ILIM_HIZ 引脚上的电压。 问题在于、似乎没有任何输出事件允许我们将协商的 PDO/电流电平转换到 TPS65986的 GPIO 上。

TI 是否有推荐的方法让这些产品在不使用 MCU 的情况下协同工作?

感谢您的支持。

此致、
海登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编辑的版本(2018年5月1日):

    您好、Hayden、

    TPS65986的电压和电流可在 TPS6598x 配置工具中进行配置。  用户可以通过在定制 工具 GUI 中配置拉电流/灌电流功能来添加 PD 电压(针对 PD 规范为5V/9V/15V/20V)和电流。  

    如果 TPS65986配置为接收端、 则无法设置与 PDOx 否定相关的 GPIO 事件映射。 但是、可以通过选择以下三个选项之一来设置接收器件上的 GPIO 事件映射:

    1)灌电流< 12V 事件

    2)灌电流> 12V 事件

    3)灌电流= 12事件

    如果将 TPS65986配置为源、则可以按照下图设置 GPIO。

    首先、设置源功能。 我们在此设置4个 PDO:5V/9V/15V/20V。

    然后可以在“GPIO 事件映射”中设置 GPIO 事件。 我们以 GPIO5为例,将“映射事件”设置为“源 PDO1协商”。 当9V 协商成功时、GPIO5将变为高电平并可作为其他器件的输入。

    不幸的是,我不确定 BQ25703是如何工作的,我建议将其发布在 BQ25703论坛上。

    我希望这有助于回答您的问题、请选择 "已解决我的问题"   

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您的帮助! 遗憾的是、我有时需要将器件用作接收器。 您是否能够提供更多的解释、以说明当器件配置为接收端口时为何无法设置 GPIO?

    您对使用 TPS65983B 有何看法?

    TIDA-01627参考设计接近我们要实现的目标。 我还希望能够控制一个额外的电源(12V @ 1A)。 由于我想在使用12V @ 1A 电源为电池充电的同时从 Type-C 端口获取电源、因此我不打算使用 bq25703的反向直流/直流操作、而是通过 PP_5V 路径从专用5V 电源供电。

    是否可以配置 TPS65983以支持该功能? 如果是、如何操作?

    此致、
    海登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编辑日期(2018年5月1日):

    您好、 Hayden、

    TPS65983B 仅用于构建 Intel Thunderbolt 生态系统。  英特尔提供了 TBT 生态系统的确切参考设计。 如果客户不构建 TBT 生态系统、则不建议使用 TPS65983/B。 非 TBT 生态系统的推荐器件为 TPS65981/2/6。 我建议 使用 TPS65981、因为它附带了 FTDI 板、用于 通过 GUI 配置所需的应用。  

    此外、遵循 USB-PD 规范所需的电压值为5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/5A (需要5A 有源/电子标记电缆)。 以 VBUS 为基准的12V 拉电流/灌电流符合 PD 规范。

    有关 PD 规格的更多信息、请访问 USB.org。  

    我希望这有助于解决您的问题、请选择 "这已解决我的问题"   

    此致、

    Hao