This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:TCA9548A 通道通电、但 TCA9548A 断电

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/684905/tca9548a-tca9548a-channel-powered-on-but-tca9548a-is-powered-down

器件型号:TCA9548A

我想知道器件 TCA9548AMRGER 关断且 I2C 通道保持通电是否存在任何问题?

IE VCC=1.8V、SD3=2.5V、当1.8V 断电时、2.5V 通电

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、JP、

    我们的开关器件在 Vcc 断电时将导通 FET 的所有栅极拉至低电平。 这意味着器件具有高阻抗、因此隔离了两个 I2C 总线通道。

    如果器件未通电、但通道具有上拉电阻器且电压已通电、则不会出现任何问题。

    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 您的回答非常简洁、快速!