This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9546A:电源序列

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/684811/tca9546a-power-supplying-sequence

器件型号:TCA9546A

您好!

我们现在拥有的应用将在 Vdpum 和 Vdpu0~vdpu3具有相同的电压电平。  问题是 、Vdpum 是否在 Vdpu0~vdpu3之前提供?

谢谢!

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    如果 Vcc 为 GND 并且通道未启用、我们的器件将在通道之间具有高阻抗、因此上拉电压可以按任何顺序加电。

    -Bobby