This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C387A:如果 DS90C387AVJD 支持 JEIDA 标准,我使用 DS90C387AVJD 作为转换器,8位 LCD 至 LVDS?

Guru**** 2553270 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90C387A, DS90C387

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/681048/ds90c387a-i-use-ds90c387avjd-as-the-conventer-8-bit-lcd-to-lvds-if-the-ds90c387avjd-support-jeida-standard

器件型号:DS90C387A
主题中讨论的其他器件: DS90C387

我使用 DS90C387AVJD 作为转换器,8位 LCD 至 LVDS ,如果 DS90C387AVJD 支持 JEIDA 标准吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能否更具体地了解您希望支持的 JEIDA 标准要求?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hallo,请帮助检查 ds90c387a 是否支持 JEIDA 标准,即图片中的面板信息
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew、
    DS90C387AVJD 是一款串行器/解串器、需要关注的是 PCLK 频率。 和 I/f 类型。 DS90C387AVJD 的输入为 RGB、输出为 LVDS。 从您的表中可以看到、DS90C387AVJD 可支持"分辨率"规格。 但您还需要检查系统中是否可以接受 DS90C387AVJD 输出 LVDS。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Steven

    感谢您的支持,我会让客户尝试一下,非常感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Steven

    我的客户项目是 使用 hsi3716cv200输出 RGB,通过 DS90C387A、DS90C387A 输出 LVDS 驱动面板,现在 JEIDA 8位模式中的 LVDS 信号正常,VESA/8位 模式下的 LVDS 输出面板暗度,HISI 说 hsi3716cv200输出为标准 RGB, ds90c387输出 LVDS 是 VESA 模式,如果我们可以设置 DS90C387将 RGB 转换为 JEIDA LVDS 模式, 如果是,如何设置? /if not,哪个 TI 器件支持 RGB 到 JEIDA LVDS 模式?非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、请查看 DS90C387A 第15页、它有一个映射图、您可以从中获得答案。 正确的做法是、在8位模式(RGB888)下工作时、DS90C387A 的 LVDS 映射与 JEIDA 格式相同、但无法支持上述10位模式。
    就 TI 而言、我们遵循国际标准、如 OpenLDI、HDMI、MIPI 等
    我无法理解您的观点"Hisi 的输出是标准 RGB"、为什么 RGB888不是正常的? DS90C387A 可在具有 JEIDA 格式的 RGB888工作(与 oLDI 的映射相同)。

    此致、
    Steven