This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB940-Q1:DS90UB940支持 RGB888输出格式?

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/683923/ds90ub940-q1-ds90ub940-support-rgb888-output-format

器件型号:DS90UB940-Q1

如何为 RGB888输出格式配置 DS90UB940?

CSI-2数据类型的寄存器地址是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    射线、
    在 table10中、csi2数据类型基于 csi2规格。 定义。 对于 UB940、RGB888格式可使用寄存器0x6B[7:2]来定义输入格式和输出格式。 也就是说、对于 RGB888应用、您只需将0x6B[7:2]配置为1b'000000、谢谢。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CSI-2数据类型的寄存器地址是什么??我找不到它。什么意思是 CSI-2数据类型[5:0]= 0x24?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您只需注意输出格式(OFMT)的输入格式、即可正确配置 CSI2输出数据类型。 您提到的 CSI2数据类型在 CSI2规范中定义。 使用6位宽时、您无法在 d/s 中找到"该寄存器"、但您可以配置包括数据类型(RGB888或其他类型)的 OFMT。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    感谢您的快速回复。我想问的是如何配置 rbg888输入以转换为 YUV422输出?我无法获得正确的色条。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、UB940可以支持从 RGB888转换为 YUV422。 如果输入为 RGB444、则可将其转换为不同宽度的 RGB 或 YUV。

    此致、

    Steven