This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB964-Q1:REFCLK 频率容差

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/684565/ds90ub964-q1-refclk-frequency-tolerance

器件型号:DS90UB964-Q1

[ DS90UB964-Q1 ] REFCLK 频率容差

您好!

数据表将 REFCLK 的频率容差指定为+/-100ppm。
这是否包括温度变化?

i、e。频率容差应在整个工作温度范围内(+/-100ppm)。
还是仅针对室温条件?



谢谢、
Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ken、
    这应该在整个温度范围内的容差范围内、而不仅仅是标称值。 您可以参阅 DS90UB954数据表中该规格的测试条件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Palaniappan!

    它  是良好的基准。