This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP159:DisplayPort 双模标准1.1

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/684363/sn75dp159-displayport-dual-mode-standard-1-1

器件型号:SN75DP159

尊敬的 TI 工程师:

   我的客户使用了 SN75DP159、 他们希望了解 显示端口双模标准1.1的详细信息。  

   TI 是否有标准详细信息文档? 或者,您能否帮助提供 显示端口双模标准1.1的链接?  

   谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Eric、

    我们无法提供 Display Port 双模1.1标准、因为它是 TI 的许可证。 下面是 VESA 网站(https://www.vesa.org/)的链接 、您可以在其中找到下载标准的位置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael:
    谢谢!