This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2051B:VIH 阈值错误

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2051B, TPS2041B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/684037/tps2051b-wrong-vih-threshold

器件型号:TPS2051B
主题中讨论的其他器件: TPS2041B

你(们)好  

我在 其中一个设计中使用此部件 TPS2051BDBV (我已通过处理器的1.8V 逻辑引脚连接此开关),但数据表中提到的该引脚的最小输入电压阈值为2.V  

这是否会在长期运行期间产生任何潜在问题。目前此逻辑工作正常,但由于温度变化,这将产生任何问题?  

超过输出电压的确切阈值是多少。 电路板制造的逻辑现在很难更改,所以请提供建议(请告诉我是否有一个低使能阈值部件可用于此负载开关,该负载开关与脚本兼容 )  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、AGXIN、

    我有点困惑。 您提到的"输入电压"意味着什么? VIN 还是 EN? 根据我的理解、您将 EN 引脚连接到处理器的1.8V 逻辑引脚、这是正确的。

    如果是正确的。 我建议您使用 TPS2041B、它具有 EN 逻辑低电平导通电源开关、并且采用与 TPS2051B 相同的封装。 低电平 EN 阈值为0.8V。 有关详细信息、请参阅数据表。

    谢谢。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您提供信息。

    您提到的"输入电压"意味着什么? VIN 还是 EN?  

    使能引脚--高阈值 VIH-- 2V

    是的、正确的是、我们已将1.8V 逻辑用于处理器的使能引脚  

    我们看到了逻辑反相器件 TPS2051B。 但这些器件已经组装在电路板上、并且在实验中运行时、在使能引脚的1.8V 逻辑中工作正常  

    但问题是这是否会与温度发生错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、AGXIN、

    我们不保证器件的行为超出数据表。 如果您继续使用这种方法、您将面临一些风险。

    此致、
    Bob