This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9803:级联 TCA9803器件是否有任何限制?

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/684584/tca9803-is-there-any-restriction-on-cascading-tca9803-devices

器件型号:TCA9803

对于级联 TCA9803器件是否有任何限制?  我计划使用三个串联的器件跨越电源域并降低段上的负载。  我没有制作"树"、每个 TCA 9803只能驱动另一个 TCA9803。  请告诉我在执行此操作时是否存在潜在问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Kirk、

    我看到的唯一问题是、如果您不小心将器件的 B 侧连接在一起。 如果是 A-B-A-B-A-B、这将起作用

    例如、A-B-A-A-A-B-B 将不起作用、因为两个 B 侧彼此串联。

    唯一的另一个条件是 B 侧不应具有上拉电阻器。 (这意味着连接到 B 的任何 A 侧也不应具有上拉电阻器)

    谢谢、
    -Bobby