This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVS885:RE 引脚配置

Guru**** 2896980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/684200/sn65hvs885-re-pin-configuration

器件型号:SN65HVS885

您好!

器件上的 RE 引脚是否需要保留为无连接或对地短路、然后不连接到 LED?

此致、

Ramon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ramon、

    此图显示 IP 引脚已连接至 RE 引脚、在不使用 RE 引脚时、应将 RE 引脚保持接地。  

    谢谢、

    Adam