This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549:电流限制

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/684531/tps2549-current-limit

器件型号:TPS2549

大家好、

我想知道 OUT 短路电流限制电路的工作情况。

kΩ 在 R (ILIM_HI)= 20k Ω 时进行设置、则在2500mA 和2840mA 之间施加电流限制。

施加电流限制时、输出连续电流值是多少?

kΩ、请告诉我 R (ILIM_LO)= 80.6 μ A。

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji-San、

    '施加电流限制时、输出连续电流值是多少?'

    如果我正确理解了这个问题、连续电流值由连接到 TPS2549的便携式器件确定。 例如、如果您将电流限制设置为2.5A、但便携式设备仅需灌入1.5A 电流、则仅提供1.5A 电流。 但是、如果您将限值设置为1.0A、并且器件需要灌入1.5A 电流、则 TPS2549将电流限制为仅1.0A 的电源。

    " kΩ R (ILIM_LO)= 80.6 μ A、请告知我"

    连接到 ILIM_LO 或 ILIM_HI 引脚的电阻器值根据您想要设置的电流电平来确定。 因此、这些值没有正确或错误的值。 用于确定这些值的参考图是数据表中的图42。 如果客户希望使用 ILIM_LO 使电流限制接近500mA、那么是的、80.6k 是一个很好的电阻器值。 如果他们想要限制更高或更低的值、请参阅图42以确定要选择的值。