This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549:器件运行检查

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/684518/tps2549-device-operation-check

器件型号:TPS2549

大家好、

我有客户的一些问题。

1.我想知道 TI 在 DCP 的分频器3模式下测试的器件类型名称。

2.我想知道 TI 在 DCP 的1.2V 模式下测试的器件类型名称。

我想知道 TI 在 DCP 短路模式下测试的器件类型名称(符合 BC 1.2和 YD/T 1591-2009)

4.是否可以在允许同时通信和充电的 CDP 模式下使用 Apple 平板电脑?

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji-San、

    问题1和2:我将通过电子邮件与您联系、并为您提供这些问题的答案。 不想在论坛上公开发布。

    问题3:如果我正确理解了您的问题、DCP 模式始终短接在一起并且是 BC1.2兼容模式、因此它适用于所有 BC1.2器件。 下图显示了与 BC1.2兼容的设置(主要是 DCP)的不同配置。


    问题4:我无法亲自测试、因为我们的团队没有可使用的任何 Apple 平板电脑、但 CDP 模式允许数据传输和充电电流高达1.5A、因此 Apple 应该与此模式/器件兼容。