This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB913A-Q1:推荐用于 PoC 应用的解串器

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB913A-Q1, DS90UB954-Q1, DS90UB934-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/683863/ds90ub913a-q1-recommended-deserializer-for-poc-application

器件型号:DS90UB913A-Q1
Thread 中讨论的其他器件: DS90UB954-Q1DS90UB934-Q1

大家好、

我的客户考虑在 PoC 应用中使用 DS90UB913A-Q1。
TI 是否建议将 DS90UB934-Q1和 DS90UB954-Q1用于具有 DS90UB913A-Q1的解串器?

此致、
雅丽塔 /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    对于较新的设计、建议使用 DS90UB934而不是 DS90UB914A、因为它可提供更高的性能。 有关914A 和934之间的比较、您可以参阅此应用手册:
    www.ti.com/.../snla286a.pdf

    如果需要 CSI-2模式、则可以使用953/954组合。 954解串器还向后兼容913A 串行器、但与953配合使用时可支持的完整功能集不同、它以基本功能运行。

    您可以在此处参阅 FPD-Link ADAS 产品系列和器件比较:
    www.ti.com/.../overview.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    帕拉尼阿潘-圣、您好!

    感谢您的友好支持!
    我知道 DS90UB934比 DS90UB914A 更值得推荐。

    如果将 DS90UB934用于解串器、您是否建议将 DS90UB933而非 DS90UB913A 用于 PoC 应用中的串行器?

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    934解串器可与933和913A 串行器配合使用。 933和913A 与933类似、具有更高的吞吐量。 建议在较新的设计中使用933。