This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044:TUSB8044未连接到 Windows。

Guru**** 2580275 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/683266/tusb8044-tusb8044-not-connecting-to-windows

器件型号:TUSB8044

大家好、

我在项目中使用 TUSB8044器件作为 USB 集线器进行了设计。  我遇到的问题是、当我插入器件时、Windows 无法识别该器件。  所有 USB 端口始终连接到芯片。

我已附上集线器的原理图。

请告诉我是否需要进行任何更改/上传固件 以使集线器连接到 Windows。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hezi、

    您能否提供原理图的方框图? 看起来集线器的上游端口被路由到标准 B 型插座、C 型插座的两侧和 C 型开关...这似乎不正确。

    谢谢、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    附加的项目方框图。  

    我们 使用0欧姆电阻器将集线器的上行端口连接到标准 B 型插座、并将其仅用于系统调试-并非所有选项都连接在一起。  

     关于 ,C 型插座和 C 型开关的两侧-您能不能建议正确的连接吗?  

    是否是导致集线器无法连接到 Windows 的问题?  

    e2e.ti.com/.../8877.HW_5F00_block-diagram_5F00_Description.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hezi、

    在电路板原理图中、我建议您移除 R35.x、R36.x、R37.x (x =[1 - 4])。 似乎这些电阻器将集线器上的上行端口连接到多个端口(Type-B 和 Type-C)。 尝试使用多路复用器(U9)、并始终一次连接到单个端口。