This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849C:DP83849C 变压器 TCT RCT 引脚

Guru**** 2856630 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83849C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/684320/dp83849c-dp83849c-transformer-tct-rct-pin

器件型号:DP83849C

尊敬的 TI:

我使用 的是 DP83849C、数据表中的电路、TCT 和 RCT 引脚上拉至3.3V、但在其他一些网络变压器电路中、TCT 和 RCT 引脚通过电容器下拉至接地。

我想知道一些人选择上拉时为什么选择下拉的真正原因或理论依据?

请注意、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    区别在于线路驱动器的架构。 如果 CT 被拉至接地、并且没有终端电阻器、那么它可能是一个电压模式线路驱动器。

    DP83848具有电流模式线路驱动器、因此需要外部电阻器和上拉电阻器。

    比较本应用手册的 CML 和 VML 部分: www.ti.com/.../slla120.pdf

    此致、